This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039C:禁用 SysConfig

Guru**** 2532830 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, TMS320F280039C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1333106/tms320f280039c-disable-sysconfig

器件型号:TMS320F280039C
Thread 中讨论的其他器件:SysConfigC2000WARE

您好!

我已开发一个 TMS320F280039C 应用。 因为我使用 FreeRTOS、所以我借助 SysConfig 并基于 SDK 示例进行构建。 但是、现在我想通过 SysConfig 冻结文件生成、或者不再覆盖生成的文件、因为我仍想进行一些更改(例如在 board.c 中)。

我使用以下说明作为指导:

https://software-dl.ti.com/simplelink/esd/simplelink_cc13x2_26x2_sdk/4.30.00.54/exports/docs/ble5stack/ble_user_guide/html/sysconfig/sysconfig-disable.html

SysConfig 会创建命令文件、因此只能考虑第一种方法、但我找不到.xml 文件。 可能是因为指令不适合我的微控制器。

如何为我的硬件停用 SysConfig?

此致、

约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joshua、

    如果您不想重新生成文件,则应执行以下步骤:

    1. 至少编译一次工程、以便 SysConfig 可以生成输出
    2. 找到生成的文件
    3. 从编译目录复制生成的文件
    4. 禁止 SysConfig 作为预编译步骤运行
    5. 修改编译器/链接器文件以指向已移动的文件

    此致

    西达尔特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答!

    我已尝试查找和复制所有生成的文件、但始终收到以下错误消息:

    "../main.c"、第35行:致命错误#1965:无法打开源文件"freertos.h"

    我必须在哪里查找合适的文件? 到目前为止、我已在以下文件夹下搜索并复制了所有标记的文件:

    此致

    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joshua、

    此 ifle " FreeRTOS.h 位于" \kernel\FreeRTOS\Source\include 文件夹。  您必须更新工程属性、才能将其添加到包含路径。

    此致

    西达尔特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    完美、我必须添加更多文件夹路径、但现在它可以正常工作。

    谢谢!