主题中讨论的其他器件:C2000WARE
尊敬的所有人:
如何相对于实际存储器地址计算我要查看的偏移量?

如何将一个地址从调试工具清楚地映射到它的实际存储器位置?

由于它同时包含 bp_32和 uint32_t、因此我想知道如何计算存储器位置。
此外、我可以通过什么或通过什么工具清楚地看到寄存器位置并将其与数据正确关联?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的所有人:
如何相对于实际存储器地址计算我要查看的偏移量?

如何将一个地址从调试工具清楚地映射到它的实际存储器位置?

由于它同时包含 bp_32和 uint32_t、因此我想知道如何计算存储器位置。
此外、我可以通过什么或通过什么工具清楚地看到寄存器位置并将其与数据正确关联?
Eric、
以下信息有助于计算实际地址:
此数据表提供了所有外设寄存器的起始地址。

通过将 TRM 中显示的偏移添加到数据表中显示的起始地址、可以找到任何寄存器的确切地址。
C:\ti\c2000\C2000Ware_5_01_00_00\device_support\f2837xd\headers\cmd 目录中的 F2837xD_nonBIOS_cpu1.cmd 文件提供了寄存器在器件存储器中确切位置的信息。