This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DK:启动时有传感器 foc (FCL)- XL f28p65x

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDXIDDK379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1333153/tms320f28p650dk-sensored-foc-fcl-on-launch--xl-f28p65x

器件型号:TMS320F28P650DK
主题中讨论的其他器件:TMDXIDDK379DC2000WARE

您好!
我将使用 LAUNCH-XL f28p65x 板与 DRV8323H。 我的目标是使用 FCL 示例通过 QEP 位置编码器控制 BLDC 电机。
我注意到 Ware_Motor 了以下示例:"c:\ti\c2000\c2000\ch2000\ch2000\ch2000\ch2000"SDK_5_01_00\solutions\tmdxiddk379d\f28p65x\ccs\sensored_foc"。
此示例用于不同的电路板、我在进行迁移时遇到了难题。

虽然我成功地运行了 ePWM 简单 示例、并使用示波器测量了所需的 PWM、但当我尝试使用上面的示例、其中 BUILDLEVEL 为 FCL_Level1时
我无法使 ePWM 1-3正常工作(GPIO 0-5)。 EPWM5似乎工作正常(GPIO 8-9)

我对代码所做的唯一更改是将 enableflag 设置为 true。 我还应该怎么做? 非常感谢任何建议。
谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Shay、

    是的、这个示例是基于具有高电压 IDDK 的 P65x 控制卡设计的。 由于您使用的是 LaunchPad,因此您需要在"configureGPIO ()"中更改 PWM 定义,以匹配您使用的 PWM 信号引脚。

    谢谢。

    嘉兴市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以详细说明一下吗? 我查看了 "configureGPIO ()"  、似乎一切都已正确设置(EPWM1_A 在 GPIO 0、EPWM1_B 在 GPIO 1...)   但仍然我根本看不到 PWM 信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Shay、

    您是否 在下部站点(靠近 EtherCAT 连接器)使用6个 PWM 信号? 如果是、相应的 PWM 为 PWM2A/B (GPIO2/3)、PWM1A/B (GPIO0/1)、PWM8A/B (GPIO99/75)。 在该示例中、PWM 模块为 PWM1、2和3。  因此、您需要在软件中相应地进行修改。

    谢谢。

    嘉兴市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的嘉兴:
    感谢你的帮助。
    我曾尝试将 GPIO 完全替换为您提到的 GPIO、但仍然只能在调试模式寄存器窗口和示波器测量中看到 EPWM5和 EPWM11的变化。 我假设还有其他一些需要修改的地方、因为该示例并不专用于此特定板。 如前所述、使用专用于我的电路板(launch-xl f28p65x)的简单 ePWM 示例时、一切正常运行。
    还有进一步的想法吗?
    再次感谢、
    糟糕。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Shay、

    在上一篇文章中、我为您提供了足够的信息来 基于示例项目调试您的定制软件项目。 我们提供参考设计作为如何使用 TI 器件的示例。 您将需要对可行性和设计进行评估。 我们不能就如何实现这一目标提供支持和详细的工程咨询。  

    谢谢。

    嘉兴市