This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800157:通过隔离 DRV8353RS MOSFET 来连接 DRV8353RS 电路板、从而验证定制 MOSFET 电路板

Guru**** 2541890 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8353

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1330526/tms320f2800157-validation-of-the-custom-mosfet-board-by-connecting-with-the-drv8353rs-board-by-isolating-the-drv8353rs-mosfet

器件型号:TMS320F2800157
主题中讨论的其他器件:DRV8353

您好、团队成员:

我需要使用 DRV8353和 F2800157 Launchpad 验证定制 MOSFET 板、以便使用通用电机代码(UMC)运行电机。

之前、我使用 DRV8353通过 launchpad (F2800157)运行电机、并在 UMC 中进行了相应的更改。

现在、我需要使用 DRV8353和 F2800157 Launchpad 验证我们的定制 MOSFET 板、我已移除 DRV 板中的 R14、R15和 R16分流电阻器、并将我们的 MOSFET 板与 DRV8353连接到相应的 GLx (低栅极)、GHx (高栅极)和 MOTx (源极)位置。

我正在使用 DRV8353相位电压检测电路、但对于电流检测、我正在使用我们的定制 MOSFET 板霍尔型电流传感器反馈、并且我已更改了 UMC 代码中的电流传感器类型( systemVars.currentSenseType = CURSEN_TYPE_ININLINE _HALL )并在 构建级别_1

LaunchPad S2、S3和 S5开关 位置为高电平。

当我启用标志和身份变量时  FAULT LED 已在 DRV5353中发光、未获得正确的电压反馈。

有人能建议我们是否能够通过隔离 DRV MOSFET 来将定制 MOSFET 板与 DRV8353连接?

如果可以的话、那么请给出我在硬件和软件方面需要注意的所有事项的建议。

此致、

K·H·P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kirana:  

    感谢您发送编修。  

    请允许我在本周查看这些信息并深入了解相关事项、并在下周提出一项建议来进行跟进。   

    此致、

    -约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Joshua 玉米、

    如上所述、我按照上述步骤通过隔离 DRV8353 MOSFET 来验证具有 DRV8353RS 板的定制 MOSFET 板、并移除 DRV8353板中的 MOSFET。

    当我为 DRV8353供电时、将获得电压和电流反馈。

    但在调试期间、我会得到电压偏移误差和过流误差。

    如果我也将过电流值增加到200、我将获得过电流误差。

    您能建议继续进行此操作的步骤吗?

    此致、

    K·H·P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kirana:  

    您是否有此电路板如何连接到驱动器的原理图?  

    MOSFET 的隔离/连接可能会导致驾驶员监控电路看到潜在的接近无限差分并持续跳闸。  

    此致、  

    -约书亚