主题中讨论的其他器件:C2000WARE
您好!
你好! 我将把280039 STL 库添加到我的应用文件中。 在我 的应用程序代码中添加 f28003x_diagnostic_stl_release.lib 并添加了一些 include 文件后、出现了错误:"C:/software/c2000ware5.0.0.0/C2000Ware_5_00_00_00/driverlib/f28003x/driverlib/inc/hw_types.h、第80行:错误#20:标识符"uint16_t"未定义
"C:/software/c2000ware5.0.0.0/C2000Ware_5_00_00_00/driverlib/f28003x/driverlib/inc/hw_types.h "、第81行:错误#20:标识符"int16_t"未定义
2在"../LLC_HHC_hal.c"的编译中检测到错误。
gmake:***[LLC_HHC_hal.obj] Error 1" 出现。

我已将以下文件包含在我的项目中:

如果我单击"uint16_t"或"int16_t"、它可以跳转到"_stdint.h"。
我感到困惑、为什么会出现这个问题。 您可以帮助解决此问题吗?
谢谢!!
奇田市
奇田市