This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800137:GPIO226/GPIO228多路复用

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1333970/tms320f2800137-gpio226-gpio228-multiplexing

器件型号:TMS320F2800137

您好!
GPIO226和 GPIO228都映射在引脚4上(48引脚封装)。 如何复用它们?

此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Holger、

    您能否解释一下 GPIO 多路复用的上下文是什么? 您是否尝试将 此引脚用于两个独立功能(GPIO 信号)?

    此致、

    艾里森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Allison:
    客户担心是否可以同时将 GPIO226设置为低电平、将 GPIO228设置为高电平。

    此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Holger、

    客户是否计划将两个 GPIO 都用作输出或开漏? 根据用法的不同、可能会 有一些问题、因此我已经联系到了相关设计、以便弄清将两个 GPIO 连接到该引脚背后的意图。

    此致、

    艾里森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Allison:

     客户是否计划将两个 GPIO 用作输出或开漏?
    不,但只是在万一做它的偶然。 这不应该是可能的技术问题。 或数据表中应放置某种警告情况。

    此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Holger、

    我仔细检查了一下、这实际上是我们新器件的一个常见特性-两个 GPIO 都是 AGPIO、并且都是双键合。 在这些情况下、器件具有内置保护功能、即如果尝试同时使用这两个器件作为输出、实际上、一个 GPIO 将接管、因为它被赋予比另一个高优先级(双键合优先级方案)。 因此、您不必担心这个问题。

    我们已经在更新数据表的过程中、针对需要说明的数据包添加了有关此方面的注释、只是尚未向网站推广

    此致、

    艾里森