This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSHVMPPTKIT:操作板的技术支持查询

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1332337/tmdshvmpptkit-technical-support-queries-for-operating-board

器件型号:TMDSHVMPPTKIT
您好!  
我是河基勋博士 POSTECH 能源技术研究所教授金荣进教授的候选人。
我想针对我们购买的 TMDSHVMPPTKIT 获得技术支持、但这个似乎被打破了。
我们的问题如下。

技术支持查询1:

我们始终观察到直流/直流转换器在 PV 仿真器的最大电流(ISC)下运行。 经过调查、我们已经确定 仅当电路中存在电压时两个输入端子(Vin+和 Vin-ret)之间才具有导通性。 此外、MOSFET 的源极和漏极之间保持导通性。 为了解决此问题、我们会寻求 TI 支持人员的指导并建议采用测试程序。 这将帮助我们确定是否需要更换 MOSFET 或驱动程序 IC。 我们感谢您协助您明确采取的适当行动。

技术支持查询2:

在我们的 TI 直流/直流转换器中、尽管从交错式升压转换器获得了输出、但输出 LLC 滤波器电路仍无法正常工作。 将升压级连接到滤波级时、我们不观察预期的输出。 值得注意的是、LLC 滤波器开关脉冲的幅度始终在1.5V 和3.3V 之间波动、尽管脉冲宽度在时间"T"内保持恒定。 请提供相关指导、说明如何采取必要步骤来纠正 LLC 电路中的导通性问题、从而使其能够连接到升压级。

技术支持查询3:

输入电压传感器(Vin-FB)未按预期正常工作(没有3.3V 的读数)。 但是、输入电流和输出电压传感器正常运行。 如果 TI 团队建议可以更换感应单元中的可调节电阻器来解决该问题、我们将不胜感激。 非常重视您在解决此问题方面的帮助。

 我们恳请您查看并告诉我们解决方案。

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题1:  我们建议您将电路板发回并获得更换件。 否则、您可以同时更改 MOSFET 和栅极驱动器。 因为当 MOSFET 发生故障时、它还会降低栅极驱动器的负载。

    问题2. 3.3V 偏置电源没有工作。 可以调试这个电路、也可以更改板并得到一个新的电路。

    问题3: 检查 Vin_fb 点的电压。 然后在 ADC 输入引脚处再次检查、此信号连接到 ADC 引脚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shamim:

    这是 Dr. 在 Jihun 先生的同一个实验室工作。 首先、非常感谢您为我们推荐可能的解决方案。  

    关于 Q1和 Q2、正如我们从 TI 获悉我们的保修期已过的情况、我们是否仍有机会对其进行竞争? 您的善意建议将帮助我们。  

    关于 Q3、我们有两个 TI 电路板。 其中、一个硼会准确读取传感器值(所有传感器);但是、 另一硼中的输入传感器(Vin-FB)始终读取恒定值。 不过、我们可以看到 Vo 和 Iin 传感器工作正常。 为了确保其功能,我们还手动交叉验证了传感器输出电压,我们可以看到给定输入电压的电压变化在0-3.3 V 之间。 尽管如此、我还是更换了 F28035控制器、并再次进行了验证。 然而、从输入传感器读取值的问题仍然存在。 我怀疑控制器的坞站有问题、您有什么检查建议吗?  

    此致、

    博士 001:RAM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不确定您的保修问题。 我不能在那里做任何事情。 您可以尝试与他们联系。 如果他们没有为您提供新的、您只需要调试电路并替换不良器件即可。

    对于 Q3、是一个很好的电路板。 为什么不调试坏板并将信号与好信号进行比较呢? 只需对电路的相关部分进行分步调试即可找出根本原因。