This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039C:从电源到用户代码的持续时间

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1330839/tms320f280039c-duration-from-supply-to-user-code

器件型号:TMS320F280039C

尊敬的 Champ:

我要求为我的客户提供服务。

它们有来自电源电压稳定的持续时间请求、然后运行引导 ROM 来命中用户代码。  

(1)。 在复位时序图的图表中、是最大 添加 tw (RSL1)和 tboot-flash、可以获得怎样的启动时间? 对于  tw (RSL1)、我们从100us 得到1.3ms 加上1.2ms tboot-flash、可以正确地得到最坏的情况: 最大值 从耗材稳定到用户代码的持续时间?  

(2)。  tw (RSL1)的最大时序是多少? 为什么我们只指定标称计时? 客户想知道  在这种情况下 tw (RSL1)是否需要更长的时间 、并知道最大时序?

(3)。  DS 中指定的 th (boot-mode)的单位是否错误,而应该是我们? 如何用1.5 ms 在这个时期? 引导模式管脚的保持时间是否不是部分的 引导 ROM 执行期? 如果我在这里有误解,专家会亲切地纠正我吗?

(4)。   th (引导模式)和 tw (RSL2)各自的最大时序是多少? 如果它不能使用固定值进行定义,有什么原因?  

谢谢。此致、

约翰尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Unknown 说:
    (1). 在复位时序图的图表中、是最大 添加 tw (RSL1)和 tboot-flash、可以获得怎样的启动时间? 对于  tw (RSL1)、我们从100us 得到1.3ms 加上1.2ms tboot-flash、可以正确地得到最坏的情况: 最大值 从耗材稳定到用户代码的持续时间?  [/报价]

    您的计算结果是正确的。  尽管 tw (RSL1) 可以从一个设备更改为另一个设备,但与 tboot-flash 相比,它仍然可以忽略不计。 确定性的是 tboot-flash、它从-XRS 变为高电平时起精确到周期。

    Unknown 说:
    (2)。  tw (RSL1)的最大时序是多少? 为什么我们只指定标称计时? 客户想知道  在这种情况下 tw (RSL1)是否需要更长的时间 ,并知道最大时间吗?

    我会检查并返回给您。  

    Unknown 说:
    (3)。  DS 中指定的 th (boot-mode)的单位是否错误,而应该是我们? 如何用1.5 ms 在这个时期? 引导模式管脚的保持时间是否不是部分的 引导 ROM 执行期? 如果我在这里有误解,专家会纠正我吗?

    您的观察结果是正确的。 我们提早在 BROM 代码中拍摄了引导模式选择引脚的快照、因此无需让引脚长时间保持该状态。 通常、这些引脚通过 PU 或 PD 电阻器静态驱动。 它们很少是动态驱动的。

    Unknown 说:
    (4)。   th (引导模式)和 tw (RSL2)各自的最大时序是多少? 如果它不能使用固定值进行定义,有什么原因?  [/报价]

    不存在 MAX 时序。 最大时序是应用能够容忍的任何值。 我们的意思是、这是最短持续时间。 超过此范围的任何内容都不会造成损害、并且取决于应用。

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hareesh。

    是否有关于  tw 最大时序(RSL1)的第二项的更新 ?

    引导模式选择引脚的快照在引导代码中相当早,因此无需将引脚保持在该状态太长时间。

    我同意这一点。 那么、回到我的问题、th (引导模式)应该是1.5 us (微秒) ,正确吗? 引导 ROM 执行闪存中第一次取指令的整个时间(tboot-flash 1.2ms)不应超过。

    谢谢。此致、

    约翰尼