This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800137:LaunchPad F2800137中的时钟配置

Guru**** 2866460 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1336047/tms320f2800137-clock-configuration-in-launchpad-f2800137

器件型号:TMS320F2800137
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

如何使用一个外部 R 精度内部振荡器 INTOSC2 (SYSCTL_OSCSRC_EXTROSC2)配置时钟、也在"empty_driverlib_project"示例项目中提供。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ankit、您好!

      如需了解更多详细信息、请查看 C2000Ware SDK - C2000Ware\driverlib\f280013x\examples\sysctl\sysctl_ex3_intosc_to_xrosc_config 示例中基于外部 R 的精密振荡器(XROSC)示例。

    您应该能够使用 EXTROSC2找到时钟配置。

    谢谢

    阿斯温