This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800157:TMS320F2800157擦除检查失败

Guru**** 2862450 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F2800157

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1334700/tms320f2800157-tms320f2800157-erase-check-fail

器件型号:TMS320F2800157

我正在调试 TMS320F2800157闪存擦除。 擦除完成后,通过 Fapi_getFsmStatus ()读取 STATCMD 寄存器的值,结果为3,我 查看《闪存 API 参考指南》,我发现不同版本的结果不同,版本2.00.10.00中的正确结果是0。 不过、正确的结果是 2.00.00.00版中的3、哪个版本是正确的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    专家正在休假。 请期待在3月13日前回复。

    谢谢。此致、

    辛奇塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    撒母耳、你好!

    正确结果为3。   

    3表示成功。  我们已经注意到、最新版本的信息不正确、并 提交了一个 TT 来解决此问题。  这将在下一季度固定。

    很抱歉耽误你的时间。

    谢谢。此致、

    瓦姆西