This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:TMS320F28379D:F2837xD UPP 消息 RAM 寻址

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSDOCK28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1330837/tms320f28377s-tms320f28379d-f2837xd-upp-message-ram-addressing

器件型号:TMS320F28377S
主题中讨论的其他器件:TMDSDOCK28379D

目前、我们正与以下 TI 组件合作:

  • TMDSDOCK28379D 开发硬件。
  • C2000 Ware 5.00
  • CSS 12.40

电路板时钟配置如下:

  • CPU1.SYSCLK = 200MHz

在 TMS320F2837xS 参考手册(SPRUHX5G–2014年8月–2019年9月修订) 第23.4.9段和表23-2描述了从 DMA 和 CPU/CLA 视图对消息 RAM 的访问。  根据指定的地址范围、地址范围似乎已交换(排印错误)。

有人能确认这一点吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TIM:

      假设您指的是红色框内的地址。 让我来和我们的设计团队确认一下。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hareesh、

    是的、这是我所询问的四组地址之一。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TIM:

      则应为0x6E00-0x6FFF。 希望这澄清了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hareesh、

    既然您解决了我询问的四个地址范围之一、您是否认为  TMS320F2837xS 参考手册(SPRUHX5G–2014年8月–2019年9月修订) 第23.4.9段和表23-2 CPU/CLA 地址和 uPP DMA 列已交换?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TIM:

      很抱歉推迟回复。 我们的设计团队确认现有的 TRM 材料确实正确。  

    另一个注意事项是、该外设没有路线图。 这意味着、这个外设将不会在任何未来的 C2000器件中采用。 如果路线图对您很重要、请考虑一下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hareesh、

    谢谢你。