This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DK:UART 示例

Guru**** 2568585 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE, TMS320F28P650DK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1336623/tms320f28p650dk-uart-example

器件型号:TMS320F28P650DK
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

您好!

我有一个关于 TMDSCNC F28P650DK9的问题。

目前、我计划基于 TMDSCNC F28P650DK9进行开发。

问题在于 C2000Ware_5_01_00_00中的"uart_ex1_echoback.c"示例未运行。 编译中没有错误、但在尝试使用 Putty 执行回显时、没有输入。

另外、我知道可以使用的 UART 数量超过4个。 如果有任何相关信息、将会有所帮助。

"西宁"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我对发展没有太多了解。 我构建了代码并将其放入 CPU1、但我没有对 CPU2执行任何操作。  而 I 仅连接了 J1。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Seokyeong

    UART 和 SCI 是 F28P65x 中的两个不同外设(两者都支持标准 UART 协议)。 要与 UART 连接、您需要通过收发器和电缆将配置的 GPIO 连接到 PC、如示例说明中所述。 通过 USB 电缆连接到 J1、可以使用 SCI-A 外设。 您可以参阅  F28P65x 原理图 和  sci_ex3_echoback.c  了解有关此设置的更多详细信息。

    TMS320F28P650DK 拥有2个 SCI 模块、2个 UART 模块以及2个可在 SCI 模式下运行的 LIN 模块。

    谢谢。

    阿纳维