This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:关于用于 EMIF1的 EtherCAT

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1336658/tms320f28379d-about-ethercat-for-emif1

器件型号:TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

尊敬的先生/女士:

我已经知道上面 TI 的 EMIF2 EtherCAT 示例的接线连接

 

如果我想连接到 EMIF1、应该如何连接该电路、它是否能够与 TI 提供的示例软件兼容?

 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jordan、

    Unknown 说:
    如果我想连接到 EMIF1、应该如何连接电路、它是否可以与 TI 提供的示例软件兼容?

    这是一个很一般的问题、但根据我对 ET1100器件的描述的理解、您是否打算将其视为异步16位存储器件或8位存储器件? 根据您的答案、您将 F2837xD 的 EMIF 连接到 ET1100的引脚配置会有所不同。 有关 EMIF 操作的信息、以及 C2000 EMIF 的设计和使用指南、请参阅器件参考手册中的 EMIF 一章。 设计指南包含有关硬件配置的更多一般信息。

    有关软件示例、您可以参考 C2000Ware_5_01_00_00\driverlib\f2837xd\examples\CPU1\EMIF 中提供的 C2000Ware SDK 示例。