This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28386S:SysConfig:共享外设分配问题

Guru**** 2798475 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1336959/tms320f28386s-sysconfig-problem-with-shared-peripheral-allocation

器件型号:TMS320F28386S
主题中讨论的其他器件:SysConfigC2000WARE

你(们)好!

我又回到了这个 主题。 这里可以提供有关 SysConfig 工具的建议吗?

到目前为止 SDK:"C2000Ware 5.1.0.0"、SysConfig 工具的资源不包括 Board_Init -> CAN_Init 上的"myCanx_init"。

因此,当您将 CAN 设置为通信管理器时,程序会卡在函数 CAN_initRAM()中。 出现此问题的原因是该外设不再属于 CPU1、并且其配置必须由 CM 内核设置。 我的建议是在 SysConfig 的每个外设实例中都添加一个复选框,允许用户指明是否要将此初始化添加到 Board_Init ()中。 如果没有此功能,在 CM 内核上利用 CAN 会使 Board_Init ()函数无法用于功能代码。

此致、

拉蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ramon、  

    Unknown 说:
    我又回到了这个 主题。 这里是提供有关 SysConfig 工具建议的地方吗?

    是的、感谢您的建议。  

    Unknown 说:
    我的建议是在 SysConfig 中的每个外设实例中都添加一个复选框,允许用户指明是否要将此初始化添加到 Board_Init ()中。

    我已为此问题提交了 Jira、它将在未来的 C2000ware 版本中修复。  

    同时、我们可以在3月20日星期三之前提供针对此问题的权变措施修复。  

    谢谢。