This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DK:应用程序问题

Guru**** 2585555 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28P650DK, TMS320F280025

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1336055/tms320f28p650dk-application-issues

器件型号:TMS320F28P650DK
主题中讨论的其他器件: TMS320F280025

您好!

我们目前在使用 tms320f28p650dk 100PZP 芯片仿真器时遇到连接问题、需要帮助。

出现以下提示。 我们对芯片的复位信号、晶振和电源都进行了检查、都是正常的。

与仿真端口相关的电路消除了焊接问题、同一电路在 TMS320F280025上可以正常仿真。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Unknown 说:
    与模拟端口相关的电路消除了焊接问题、同一电路可以在 TMS320F280025上正常模拟。

    但此错误表明电路板上的 JTAG 信号完整性存在一些问题、因此最好再次进行检查。  

    维维克·辛格