This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388S:查询 TMS320F28388S 的 LFU 示例

Guru**** 2912410 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28388S, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1337374/tms320f28388s-inquiry-for-lfu-example-of-tms320f28388s

器件型号:TMS320F28388S
主题中讨论的其他器件: C2000WARE

我们使用 TMS320F28388S 实现 LFU。

C2000Ware 似乎没有任何值得参考的示例。

是否有任何与单个银行的 LFU 相关的参考示例或文档?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅 中的 flash_kernel_ex3_ldfu

    C2000Ware_5_01_00_00\driverlib\f28002x\examples\flash

    谢谢。

    Sira