This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800152-Q1:支持 CANopen 和 SAE J1939?

Guru**** 2538800 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1337174/tms320f2800152-q1-support-for-canopen-and-sae-j1939

器件型号:TMS320F2800152-Q1

大家好、

希望一切顺利。

TMS320F2800152Q1是否支持 CANopen 和 SAE J1939? 此外、是否有任何即将停产此器件的风险?

谢谢!

康纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Connor:

    F280015x 是相当新的, RTM 刚过一年前,因此,它很快就会终止的风险非常非常低。  遗憾的是、我们不支持 CANopen 和 SAEJ1939。  如果客户需要有关这些 HLP 的支持,我们可以向他们推荐 https://simmasoftware.com 。  他们是第三方、支持 C2000产品的软件需求。

    此致、

    约瑟夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Connor,

             是的、所有 C2000 MCU 都能够支持这些 HLP、但我们本身不提供协议栈。 客户需要与第三方合作。 Simma 已开发出这些堆栈。

    C2000 MCU 的生命周期很长。 综上所述、我们仍在制造/销售大约25年前推出的 LF240xA 器件。