This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DK:如何构建以太网示例。

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1337234/tms320f28p650dk-how-to-build-ethernet-example

器件型号:TMS320F28P650DK
主题中讨论的其他器件:C2000WARESysConfig

大家好。

主题:示例(C2000Ware_5_01_00_00 )

部件:TMS320F28P650DK9ZEJ。

我不熟悉 TI 的开发、通过博客了解了多核调试。

我成功地将"empty_sysconfig _256zej"加载到了 CPU1上、但"enet_lwip"未加载到 CPU2或 CLA 上。

错误: C28xx_CPU2:GEL:文件:D:\ti\c2000\C2000Ware_5_01_00_00\libraries\communications\Ethernet\third_party\lwip\examples\enet_lwip\ccm\ccs\Flash\enet_lwip_cm.out 与目标类型不匹配、未加载。


enet_lwip.c正在使用CM_init() -->它 可能需要 Cortex-M。

但是、TMS320F28P650DK9ZEJ 仅具有 CPU1、CLA 和 CPU2。

我想将以太网与 TMS320F28P650DK9ZEJ 一起使用。

我在开发方面没有很强的经验。 我需要帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请注意,以太网在  TMS320F28P650DK9器件上不可用。  它具有 EtherCAT。  

    因此、您将无法在此器件上运行以太网示例。

    此致

    西达尔特