This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDXIDDK379D:电子凸轮

Guru**** 2895520 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDXIDDK379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1327515/tmdxiddk379d-electronic-cam

器件型号:TMDXIDDK379D
主题中讨论的其他器件: C2000WARE

早上好!

我想使用 TMDXIDDK379D 制造电子摄像头。

它应该能够控制直流有刷、PMSM 和 ACIM 以及  TMDXIDDK379D 支持的所有编码器。

您能从哪里开始提供一些建议吗? 我丢失了很多示例项目和信息。

此致、

维克多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Victor:

    请遵循以下指南中记录的增量构建级别和流程。

    https://www.ti.com/lit/spracl1

    可在以下位置获取软件解决方案:

    C:\ti\c2000\C2000 Ware_Motor SDK_5_01_00_00\solutions\tmdxiddk379d\f2837x

    此致!

    凯文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    我想我在 递增构建2级时犯了一个错误、断路器关闭了。 在检查我断开了什么后、引脚 BS2 (直流母线)和 BS3 (GND)似乎短路了。 同时 M4的引脚37 (直流母线)和35 (V 相)也短接。

    是否应该更换 PS21765?

    此致、

    维克多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Victor:

    同时 M4的引脚37 (直流母线)和35 (V 相位)也短接。

    您是否使用万用表进行测试? 换用万用表探头时是否显示短路? 如果是、 PS21765中的 IGBT 可能会损坏。

    此致!

    凯文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    您是对的、我将使用万用表来测试它。 它显示它两种方式短路、因此我没有读取二极管数据。

    我将订购 PS21765。 您知道 TI 是否应该维修吗? 或者我可以自己做吗? 我知道我打破了它,我没有要求任何保修。

    此致、

    维克多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Victor:

    您是正确的,我正在使用万用表来测试它。 它显示它两种方式都短路、因此我没有读取二极管数据。

    似乎已损坏。

    我要订购 PS21765。 您知道 TI 是否应该维修吗? 或者我可以自己做吗? 我知道我打破了它,我不要求任何保修。[/报价]

    很遗憾、我们不提供维修服务。 需要拆下散热器来更换部件、 相信只是用标准螺钉固定。

    此致!

    凯文