This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28027F-Q1:TMS320F28027F-Q1

Guru**** 2855850 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28027F-Q1, MOTORWARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1335620/tms320f28027f-q1-tms320f28027f-q1

器件型号:TMS320F28027F-Q1
主题中讨论的其他器件: MOTORWARE

TMS320F28027F-Q1,应用 TI 电机算法库 InstaSPIN 时、如何根据 用户设计的电路的采样电阻值修改软件中的转换因子。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如何根据 用户设计的电路的采样电阻值修改软件中的转换因子。

    您可以查看下面的实验用户指南和 InstaSPIN 用户指南、其中包含您需要的内容。

    C:\ti\motorware\motorware_1_01_00_18\docs\labs\instaspin_labs.pdf

    C:\ti\motorware\motorware_1_01_00_18\docs\boards\kits\docs\readmefirst_instaspin_launchboost.pdf

    或者、由于您使用的是自己的实验板、请按照以下步骤更改示例实验并在运行 lab02a/b/c 之前验证硬件板的电流和电压信号。 确保电流和电压采样运行良好。

     

    1.请参考下面的指南 motorware_hal_tutorial.pdf、根据您的硬件板更改 hal.c 和 hal.h 中的 PWM 和 ADC 等外设配置。

    C:\ti\motorware\motorware_1_01_00_18\docs\tutorials

     

    2.根据 user.h 中的硬件板设置正确的参数。 您可以参阅第5章管理   InstaSPIN-FOC 的电机信号和 InstaSPIN-MOTION 用户指南来计算和定义这些变量的值。

    #define USER_IQ_FULL_SCALE_VOLTAGE_V          (xx)

    #define USER_VOLTAGE_FILTER_POLE_Hz              (xx)

    #define USER_ADC_FULL_SCALE_VOLTAGE_V      (xx)

    #define USER_IQ_FULL_SCALE_CURRENT_A          (xx)

    #define USER_ADC_FULL_SCALE_CURRENT_A      (xx)

     

    3.确保 hal.h 中 HAL_readAdcData ()中电流系数的符号与电流检测电路匹配。 请参阅 InstaSPIN 用户指南(SPRUHJ1、 https://www.ti.com/lit/spruhj1)中的第5.2.2章"电流反馈极性"、以设置电流换算系数的符号。

     

    静态内联空 HAL_readAdcData (HAL_Handle handle、HAL_AdcData_t * pAdcData)

    {

      _IQ Current_sf =(+/-) HAL_getCurrentScaleFactor (句柄);

     

    4.按照 instaSPIN 实验指南操作、使用 lab01b 和 lab01c、验证您自己的硬件 、因为您未使用 TI EVM 套件、然后运行后续实验。

     

     

    5、使用 lab02b 或 lab02c 调优下面的识别变量参数来识别电机参数、如果电流和电压感测信号被验证并且运转正常、使用已经识别的参数来运行电机。

    #define USER_MOTOR_RES_EST_CURRENT     (1.0)                              // A - 电机额定电流的10-30%

    #define USER_MOTOR_IND_EST_CURRENT     (-1.0)                            // A - 电机额定电流的10-30%、 刚好能够进行旋转

    #define USER_MOTOR_MAX_CURRENT           (5.0)                              //  电机额定电流的30~150%

    #define USER_MOTOR_FLUX_EST_FREQ_Hz    (40.0)                           // Hz -电机的10~30%额定频率

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。  这个提醒对我们大有帮助。 它帮助我们解决了大问题。

    静态内联空 HAL_readAdcData (HAL_Handle handle、HAL_AdcData_t * pAdcData)

    {

      _IQ Current_sf =(+/-) HAL_getCurrentScaleFactor (句柄);

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这里有两个问题、

    问题1:此频率(USER_IQ_FULL_SCALE_FREQ_Hz )值的含义是什么 ,如何计算它,如果我设置错误,什么会影响电机的性能?
    问题2 : 此电压(USER_IQ_FULL_SCALE_VOLTAGE_V)是否设置为电机额定输入电压? 它有什么意义? 如果设置错误、电机的哪项性能将受到影响?

    问题3:  (PU)是什么意思?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    问题1:此频率 值(USER_IQ_FULL_SCALE_FREQ_Hz)的含义是什么 ,如何计算它,如果我设置错误,什么会影响电机的性能?
    问题2 : 此电压是否为(USER_IQ_FULL_SCALE_VOLTAGE_

    两者可以  分别接近或小于 USER_ADC_FULL_SCALE_VOLTAGE_V 和 USER_ADC_FULL_SCALE_CURRENT_A。

    Unknown 说:
    Question 3:  (pu)是什么意思?

    单位格式。 您可以在有很多有关这方面的信息来源的网站上搜索它、适用于 PU 格式的电力应用。