This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DK:TMS320F28P650DK9上是否只有一个 SCI 端口?

Guru**** 2564565 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1336716/tms320f28p650dk-is-there-only-one-sci-port-on-the-tms320f28p650dk9

器件型号:TMS320F28P650DK

您好

我计划在 TMS320F28P650DK9基础上进行开发。

文档提示它支持2个以上的 UART,但我只看到 J1端口。

无法找到有关其他端口的任何信息。 除了 J1外是否有任何 UART 端口?
我曾尝试使用 J2、但计算机无法识别它。

TMS320F28P650DK9上是否只有一个 SCI 端口?

"西宁"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Seokyeong:

    F28P650DK9上有2个 UART、2个 SCI 和2个 LIN 模块。 所有这些模块都使用 UART 协议。

    J1端口是什么意思? 您是指256引脚封装上的 J1焊球吗? 您正在使用什么封装?

    谢谢!

    卢克