This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28035:如何将电机控制算法从 TMS320F28027迁移至 TMS320F28035?

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28027, TMS320F28035

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1336987/tms320f28035-how-to-migrate-the-motor-control-algorithm-from-tms320f28027-to-tms320f28035

器件型号:TMS320F28035
主题中讨论的其他器件:TMS320F28027

如何将电机控制算法从 TMS320F28027迁移到 TMS320F28035。

我们已在 TMS320F28027上成功运行电机控制算法、如果您要使用控制软件在 TMS320F28035上运行、如何迁移、应采取哪些预防措施?

由于驱动器模块是同一个模块、但控制芯片被替换了、我想知道两个芯片之间的移植差异在哪里。

要求迁移到  TMS320F28035、此时不要考虑使用其他控制器。

除了需要注意 GPIO 配置外、还有什么需要特别注意?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Winni:

    器件 F28027和 F28035应该非常相似并易于迁移。  我认为只关注外设配置就足够了。 如果在开发过程中有任何问题、请随时与我们联系。

    谢谢。

    嘉兴市