This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:使用 EtherCAT 从站控制器的 SMI 的以太网 PHY 配置

Guru**** 2547880 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1337229/tms320f28379d-ethernet-phy-configuration-using-the-smi-of-the-ethercat-slave-controller

器件型号:TMS320F28379D

尊敬的支持团队:

EtherCAT 的 C2000示例根据站控制器的 SMI 配置以太网 PHY 用于配置 PHY 寄存器的示例配置文档中提供了以下 PHY 读写用例:

使用 SPI 进行 PDI 访问、禁用自动 MDIX 和自动协商、并强制 PHY 进入100 Mbps 全双工模式、然后读回 Phy 寄存器、代码如下:

PhyTdrControlStateValue 值为0、不是设置的0x2100。 我想知道哪个操作是错误的。

C2000 EtherCAT 从站控制器 SMI 以太网 PHY 配置示例 PHY 寄存器配置支持 SPI 访问表?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pang、  

    我们正在对其进行研究、并将在3月20日星期三之前与您联系。  

    谢谢。