This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:TMS320F28335的最大开关频率

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28335

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1336185/tms320f28335-maximum-switching-frequency-for-tms320f28335

器件型号:TMS320F28335

TMS320F28335能够在500kHz 开关 频率下运行以实现 IGBT H 桥运行? 开环和闭环运行的响应时间延迟是多少?

谢谢。此

致、 Ayush
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    500kHz PWM 频率可以接受。

    对于闭环延迟、您的采样频率是多少? 这将是你的环路中的延迟。

    对于开环、延迟不适用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    假设我们采用1MHz 的采样频率。 什么将是 ADC 转换延迟。 大约高10倍。

    请说明在何种情况下会出现延迟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ADC 转换延迟不随采样频率而变化。 该时间由 ADC 时钟固定、后者比 CPU 系统时钟高得多。 在本例中、ADC 延迟为80ns。

    您的1 MHz 采样环路将导致1uS 延迟、因为这是 ADC 感应到反馈信号的速率、然后在 ISR 中计算控制输出、并相应地更新 PWM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你的回应先生。

    1)每个器件的最大开关频率是多少

    2) 2)对于呼叫情况、80ns 是否恒定?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最大开关频率可约为1MHz。 但在这个频率下、您必须使用 HRPWM。 如果频率为250kHz 或更低、则可以使用正常的 PWM 分辨率(6.67nS)

    请查看数据表以了解该 MCU 的 ADC 最大采样速度。