This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:有刷直流电机代码

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1338145/tms320f28335-brushed-dc-motor-code

器件型号:TMS320F28335
主题中讨论的其他器件:controlSUITE

我想    使用 tms28335获取有刷直流电机位置控制代码

或者只是  通过 tms28335来控制有刷直流电机的代码

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遗憾的是、F28335x 中没有有刷直流的示例代码、因为 F28335x 完全符合 有刷直流控制的要求。 您可以参考 controlSUITE 中的任何三相 BLDC 控制、唯一的区别是 PWM 输出。

    C:\ti\controlSUITE\development_kits\HVMotorCtrl+PfcKit_v2.1