This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28379D:双 CPU LED 示例 CAN'复位后从闪存启动

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1329043/launchxl-f28379d-dual-cpu-led-example-can-t-boot-from-flash-after-reset

器件型号:LAUNCHXL-F28379D
主题中讨论的其他器件:SysConfigC2000WARE

尊敬的专家:  

我正在使用  LP-F28379D 上的 LED_ex2_SysConfig_CPU1和 LED_ex2_SysConfig_CPU2的示例。  

我在闪存中设置了活动状态、但在按下板上的复位按钮 S3之后。 我无法从闪存引导。

从闪存引导有什么操作吗? 您有何建议?

谢谢!