This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28379D:上电期间 GPIO 的状态

Guru**** 2531950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1338122/launchxl-f28379d-state-of-gpio-during-power-up

器件型号:LAUNCHXL-F28379D

大家好!

我使用 Embedded Coder 对 F28379D C2000微控制器进行编码。 我为 Launchxl 板生成代码。 我已将 GPIO 编程为在100ms 后从0切换到1。 当我使用示波器探测此信号时、可以看到、在上电序列期间、信号快速上升到3.3V、刚过0V、100ms 后最后变为3.3V。 我想知道、该信号为什么具有该启动序列。 在上电期间 GPIO 是否为高阻态? 是否可以设置内部下拉电阻? 如何使用 Embedded Coder 执行此操作?

谢谢你。

昆廷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Quentin:

    Unknown 说:
    当我用示波器探测此信号时、可以看到在上电序列期间、信号迅速升至3.3V 并紧接着升至0V

    您能否在此处附上屏幕截图 、并说明您正在使用哪个引脚? 此引脚是否与示波器以外的任何其他引脚连接? 这是否会发生在 Launchpad 的任何其他引脚上?

    Unknown 说:
    是否可以在上电期间 GPIO 为高阻态? 是否可以设置内部下拉?

    默认情况下、重新启动时、GPIO 引脚配置为禁用上拉的输入、因此器件不会解释引脚上升。 如果您在未关闭电源的情况下复位器件、是否仍在引脚上看到相同的行为?