This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049:增加了 ADC 泄漏电流

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1336896/tms320f280049-increased-adc-leakage-current

器件型号:TMS320F280049

您好!

我们在读取高阻抗(~5k Ω)电路时发现 ADC 输入存在问题。

问题是进入 ADC 引脚的高电流会影响分压器。  故障率处于百分比范围内(~2000Pcs 中的~20pcs)。 至少引脚 C0/19和 A0/23会受到影响。

以下电路显示了 ADC 电路。 将10k + NTC 的分压器馈送到 ADC。

以下示波器图显示了 Ch1 = VDDA=VDDIO 并且 Ch2 = C0/引脚19电压。

有趣的是 、在启动时、引脚电压正确(3V 的一半、因为25°C 下 NTC=10)、但在大约1秒后(可以是0.2至几秒之间的任何值)、电压下降、就像发生了一些击穿一样。

更有趣:在关闭电源并在几分钟内重启(所有电压都消失)后、该引脚在启动时直接处于低电平、如下所示:

但在 DSP 保持断电~15分钟后、行为与第一个示波器图中的行为相同。

ADC 读数始终与施加到引脚的电压相对应、因此 ADC 本身看起来正常。

在 DSP 复位 XRSn 保持低电平时执行此测试会导致相同的行为、因此可以排除固件:

您是否发现可能导致此类行为的任何潜在原因?  是否存在错误激活的保护电路?

受影响的部件似乎从一开始就使用了它。 正常的零件稍后也保持正常。

可能不包括 ESD、因为生产符合 ESD 处理标准。

如有任何帮助,将不胜感激。

此致、

URS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Urs:

    我目前尚未发现任何这样的问题、勘误表中似乎也没有发现这一点。 如您所述 、ADC 本身似乎没有问题、这可能与电路板设计更加相关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Urs:

    您能否移除 R2128 (或相应的电阻器)以从 NTC 上断开 C2000 ADC、然后进行相同的探头测试以查看行为是否仍然存在? 这将有助于确认问题是否与 C2000器件有关。

    此致!

    凯文

    编辑: 此外、压降前后的电压是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    移除 R2128后、ADC 输入简单地为低电平、因为上拉也会断开(仅存在滤波器电容器 C2134):

    但是、如果在3.0V 基准电压到 ADC 输入中添加一个100k 欧姆、并且移除了滤波电容器 C2134、则只有这个100k 上拉电阻存在、情况与以前类似、初始引脚为高电平、 然后它以某种方式下降到不受控制的程度-这仍然是在 RSTN 保持低电平时、因此没有 FW 运行:

    压降前的电压大约为1.5V (在3V 基准上为10k + NTC=10k 分压器)、之后电压大约为。 0.3 . 0.4V。

    此致、

    URS   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将 ADC 输入拉至基准电压 会在一定时间内消除泄漏、 分压器不再加载(开始时的 Ch2为~0.2V、然后我在~5s 内将其短接至3.0V ref、然后显示正确的~1.5V):

    但几秒钟至几分钟后、分压器再次加载、反映出高漏电流:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Urs:

    删除 R2128后,ADC 输入为低电平,因为上拉也已断开(仅存在滤波器电容器 C2134):

    实际上、我对移除电阻器后面向侧的非 C2000 ADC 上的信号行为感到很好奇。 以查看 PCB 上的其他电路是否影响信号 someway。

    您上拉信号时使用的基准信号是什么? 这是 ADC 基准信号吗?如果是、它是如何生成的(内部 C2000或外部器件)? 我想您可能加载了过多的基准信号。

    RSTN 保持低电平时仍是如此、因此没有 FW 在运行:

    [/报价]

    如果有一些简单的固件在运行、该怎么办? 需要在器件复位期间检查 ADC/引脚的状态。

    此致!

    凯文