您好!
我们在读取高阻抗(~5k Ω)电路时发现 ADC 输入存在问题。
问题是进入 ADC 引脚的高电流会影响分压器。 故障率处于百分比范围内(~2000Pcs 中的~20pcs)。 至少引脚 C0/19和 A0/23会受到影响。
以下电路显示了 ADC 电路。 将10k + NTC 的分压器馈送到 ADC。

以下示波器图显示了 Ch1 = VDDA=VDDIO 并且 Ch2 = C0/引脚19电压。
有趣的是 、在启动时、引脚电压正确(3V 的一半、因为25°C 下 NTC=10)、但在大约1秒后(可以是0.2至几秒之间的任何值)、电压下降、就像发生了一些击穿一样。


更有趣:在关闭电源并在几分钟内重启(所有电压都消失)后、该引脚在启动时直接处于低电平、如下所示:

但在 DSP 保持断电~15分钟后、行为与第一个示波器图中的行为相同。
ADC 读数始终与施加到引脚的电压相对应、因此 ADC 本身看起来正常。
在 DSP 复位 XRSn 保持低电平时执行此测试会导致相同的行为、因此可以排除固件:

您是否发现可能导致此类行为的任何潜在原因? 是否存在错误激活的保护电路?
受影响的部件似乎从一开始就使用了它。 正常的零件稍后也保持正常。
可能不包括 ESD、因为生产符合 ESD 处理标准。
如有任何帮助,将不胜感激。
此致、
URS