This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:LaunchPad 目标配置连接失败

Guru**** 2343770 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1334435/tms320f28379d-launchpad-target-configuration-connection-failing

器件型号:TMS320F28379D

您好!

我不确定测试连接失败的原因、有什么想法吗? 它以前在工作。

[开始:Texas Instruments XDS100v2 USB Debug Probe_0]

执行命令:

%CCS_base%/common/uscif/dbgjtag -f %boarddatfilename%-RV -o -F inform、logfile=yes -S 路径长度-S 完整性

[结果]


-------- [打印主板配置路径名}-->--------------------

C:\Users\capii~1\AppData\Local\TEXASI~1\
ccs\ccs1250\0\0\BrdBat\testBoard.dat

-------- [打印复位命令软件日志文件]----------

此实用程序已选择100/110/510类产品。
该实用程序将加载适配器"jioserdesusb.dll"。

软打开控制器时出错。

-------- [出现错误且此实用程序已中止]--------

此错误由 TI 的 USCIF 驱动程序或实用程序生成。

值为'-151'(0xffffff69)。
标题为"SC_ERR_FTDI_OPEN"。

解释如下:
连接期间使用的 FTDI 驱动程序函数之一
返回错误状态或错误。 原因可能是一个或
更多:未插入 XDS100、XDS100序列号无效、
XDS100 EEPROM 空白、FTDI 驱动程序缺失、USB 电缆故障。
使用'common/uscif'中的 xds100serial 命令行实用程序
用于验证是否可以找到 XDS100的文件夹。

[End:Texas Instruments XDS100v2 USB Debug Probe_0]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    调试探针和 PC 之间似乎存在通信错误。

    您在设备管理器中看到过它吗?  您可以在以下位置尝试调试步骤:https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/xdsdebugprobes/files/XDS100.pdf

    此致、

    本·科利尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、设备管理器会显示连接。 我不确定您分享的链接中有什么相关内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    这位 专家目前正在休假。 请 预计 在他于 3月18日返回之前会有延误。 同时、他所链接的文档中有一些常见问题解答、特别是与故障排除相关的问题、请查看是否适用。  

    谢谢。此 致、

    艾里森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan、

    出于某种原因、您的 PC 显示已连接 XDS110。 是否有任何其他 Launchpad 或调试探针连接到您的 PC?  

    您能否尝试将目标配置文件中的调试探针从 XDS100更改为 XDS110?  

    此致、

    本·科利尔