This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28384S:USB 是否支持 OTG?

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1337975/tms320f28384s-does-the-usb-support-otg

器件型号:TMS320F28384S
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

亲爱的香榭丽舍大街,

我是为我们的客户提出这个问题的。

F2838x USB 是否支持 OTG?

如果不是、用户是否可以使用另一个 GPIO 来表示主机或从机、并动态(在运行时)更改其 USB 模式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我们不支持 USB OTG。 但我们支持主机模式和设备模式。  

    C2000Ware 中提供了一个可以参考的示例(USB_EX8_dual_detect)。 此示例使用 GPIO 进行 ID 检测并在主机和设备模式之间切换。

    此致

    西达尔特