This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCSTUDIO3:TMS320F2800157编译器资质审核

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1337440/ccstudio3-tms320f2800157-compiler-qualification

器件型号:CCSTUDIO3

我需要获取编译器的资质  审核报告、我已经获得了"TI 编译器资质审核套件覆盖范围测试用户指南"、 但是、我不知道如何获取仪器编译器和用户指南中提到的"bincov"文件夹、 您能给我一些想法吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请访问 安全编译器资质审核套件 页面。  单击 下载选项 程序设计。  此屏幕截图圈出了 Windows 托管系统的检测编译器下载。  下载也适用于 Linux 和 macOS 系统。

    谢谢。此致、

    -乔治  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。  我已执行所述的步骤、但路径"C:\ti\ccs12\ccs\tools\compiler\ti-CGT-C2000_22.6.0.LTS\bin"中的.cov 文件尚未更新。 您能告诉我为什么吗? 我应该怎么做才能获得正确的结果?

    我的步骤如下:

    1.将路径  "C:\ccs1220\ccs\tools\compiler\ti-CGT-C2000_22.6.0.LTS"中的文件夹"bin"重命名为"bin.old"、在同一路径中创建一个新的"bin"文件夹、然后从"bincov"文件夹复制所有.exe 和.cov 文件;

    2.使用 CCS 设置 COVFILELIST;

    3.重建项目;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我必须在 CCS 中添加所有.cov 文件的路径、此问题已经解决、谢谢