This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800137:电机控制解决方案:dmpfc

Guru**** 2893300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1338766/tms320f2800137-motor-control-solution-dmpfc

器件型号:TMS320F2800137
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

您好!

我们正在对 dmpfc 解决方案进行一些 POC 设计、这样我们无法感测到稳定的交流 RMS 电压。 有人能告诉我们设置 USER_PFC_MEASE_THRESHOLD_V (解决方案代码中提到的40.0f)的计算方法是什么。

我们将从电源向电路板提供100V 电压、但我们将获得137-180V 电压。

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      如果您已安装数字电源 SDK、则可以查看 Digital_Power_Library_Users_Guide-1.03.00.00.html 中以下文件夹下的 POWER_MEAS_SIN_Analyzer 模块。

    C:\ti\c2000\C2000_SDK_5_01_00_00\docs Ware_Digital

    您需要在 user_pfc.h 中设置正确的交流频率、如下所示

    //! 简明定义交流电源频率,Hz
    #define USER_GRID_AC_FREQ_Hz (60.0f)// 60Hz