This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSEMU110-U:错误- 2131 @ 0x0 -无法访问器件寄存器

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1337362/tmdsemu110-u-error---2131-0x0---unable-to-access-device-register

器件型号:TMDSEMU110-U
主题中讨论的其他器件:TMS320F28379S

您好!

我们   使用 TMS320F28379S MCU 和 CCS 版本 10.1.1        进行编程、并且使用 XDS110调试探针进行编程。     直到 昨天它的工作是完美的。
但  今天突然、 我们 在     对   微控制器进行编程时遇到了以下问题。    不 对  微控制器进行编程。

错误 显示 消息/弹出窗口
 连接 到  目标时出错: (错误 -2131 @ 0x0)
 无法 访问 设备 寄存器。  复位  器件、 然后 重试 此 操作。  If
错误 仍然存在、 确认 配置、 重启  电路板 和/或 尝试
更 可靠的 JTAG 设置 (例如、 较低的 TCLK)。

- 我们  尝试了  以下 程序。  但 没有 进展。
测试连接报告:
[开始]

执行命令:

%CCS_base%/common/uscif/dbgjtag -f %boarddatfilename%-RV -o -S 完整性

[结果]


-------- [打印主板配置路径名}-->--------------------

C:\Users\rnd-u11\AppData\Local\TEXASI~1\
ccs\ccs1011\0\0\BrdBat\testBoard.dat

-------- [打印复位命令软件日志文件]----------

此实用程序已选择100或510类产品。
该实用程序将加载适配器'jioxds110.dll'。
库构建日期为"2020年7月7日"。
库构建时间为"21:10:18"。
库包版本为"9.2.0.00002"。
库组件版本为'35.35.35.5.0'。
控制器不使用可编程 FPGA。
控制器的版本号为"5"(0x00000005)。
控制器的插入长度为"0"(0x00000000)。
此实用程序将尝试重置控制器。
此实用程序已成功重置控制器。

-------- [打印重设命令硬件日志文件]----------

通过切换 JTAG TRST 信号可重置扫描路径。
控制器是具有 USB 接口的 XDS110。
从控制器到目标的链路是直接的(无电缆)。
该软件针对 XDS110功能进行了配置。
控制器无法监控 EMU[0]引脚上的值。
控制器无法监测 EMU[1]引脚上的值。
控制器无法控制输出引脚上的时序。
控制器无法控制输入引脚上的时序。
扫描路径链路延迟已精确设置为"0"(0x0000)。

-------- [出现错误且此实用程序已中止]--------

此错误由 TI 的 USCIF 驱动程序或实用程序生成。

值为'-233'(0xffffff17)。
标题为"SC_ERR_PATH_BROK"。

解释如下:
JTAG IR 和 DR 扫描路径无法循环位、它们可能会损坏。
尝试扫描 JTAG 扫描路径失败。
目标的 JTAG 扫描路径似乎损坏了
停留在1或停留在零故障的线性调频脉冲。

[结束]

2.目标配置连接属性:

请指导我们解决此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rajamurugan:

    我们的专家不在办公室,直到周末。 请预计响应会延迟。

    谢谢。

    苏米塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您过去已经能够对此特定器件进行编程?

    您能否用示波器看看您的电源轨和 XRSn? 如果您能、请将这些图像发布在此处。

    此致、

    本·科利尔