This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:需要一个生成正弦 PWM 的库

Guru**** 2928290 points

Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1338802/tms320f28388d-need-a-library-to-generate-sinusoidal-pwm

器件型号:TMS320F28388D
主题中讨论的其他器件:controlSUITEC2000WARE

下午好。

我找到了用于生成正弦 PWM 的库和示例。 但它们适用于处理器2833x

我得到了 pdf 信号发生器库。

我有一个 C28x_SGEN_Lib_fpu32.lib 库

但我不知道它是否适合我的处理器。

我使用 TMS302F28388

从何处下载为处理器 TMS320F28388生成正弦波 PWM 的示例?  

为什么该处理器不在 controlSUITE 程序中 ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我得到了 pdf 信号发生器库。

    我有一个 C28x_SGEN_Lib_fpu32.lib 库

    但我不知道它是否适合我的处理器。

    [报价 userid="599180" url="~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1338802/tms320f28388d-need-a-library-to-generate-sinusoidal-pwm ]为什么该处理器不在 controlSUITE 程序中 ?

    controlSUITE 是较旧版本的 C2000 SDK (现已被 C2000Ware SDK 取代)、因此不再针对较新的器件进行维护。 请使用 C2000Ware 或相关的 C2000Ware SDK (即电机控制、 数字电源等)。

    Unknown 说:
    哪里可以下载用于处理器 TMS320F28388的正弦波 PWM 生成示例?  [/报价]

    我找不到示例、但在 C2000Ware 中有一个参考信号发生器作为 DCL 的一部分(可在 C2000Ware_5_01_00_00\libraries\control\DCL\c28中找到)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Napik:

    您的应用需要使用 SPWM 是什么? 我们拥有在数字电源和电机控制 SDK 中使用 SVPWM 的参考设计、该 SDK 是从 C2000Ware 扩展的焦点区域 SDK 的一部分。  

    此致!

    王森