This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049C-Q1:我们是否说明反正切?

Guru**** 2572215 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1338861/tms320f280049c-q1-do-we-instructions-about-arcsin

器件型号:TMS320F280049C-Q1
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

您好、专家!

我们如何使用 arcsin?

我们发现,我们只有罪在下面,而不是 arcsin 函数指令。 客户希望实现以下功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    绍兴市

    此操作没有 TMU 指令。 但是、C2000Ware 中的 FPUFastRTS 库具有使用 TMU 的 ASIN 和 acos 汇编优化例程。

    \libraries\math\FPUfastrts\c28\source\fpu32

    ASIN_F32.asm

    ACS_F32.asm

    谢谢。

    Sira