This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:IQ 值导致的非法 ISR 问题

Guru**** 2574255 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1338620/tms320f28335-illegal-isr-issue-due-to-iq-value

器件型号:TMS320F28335

您好!  

我正在我的软件中使用 IQ 值、并且遇到了非法 ISR 问题。

如果我以上述格式使用 IQ、控制器将进入非法 ISR  

如果我从代码中删除这一行、一切都正常!

因此、我需要帮助来了解如何使用上述 IQ 格式以使控制器不会进入非法 ISR。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Akash、

    您的问题答案相当宽泛、但未提供足够详细的信息。 您是否进行过任何调试以了解正在发生的情况?

    FILTER_IN_VOLT 的值是多少?

    IQrmpy (filter_in_volt、_iq (0.5)的值是多少? 您确定它不是0吗? 等等

    谢谢。

    Sira