This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049C:SysConfig 问题

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1338665/tms320f280049c-problem-with-sysconfig

器件型号:TMS320F280049C
主题中讨论的其他器件:SysConfig

我在 SysConfig 中配置了 i2c、其中引脚设置为 SDA 的 GPIO26/58、SCL,的 GPIO27/59我无法配置 SPI_CLK 的 GPIO26/58和 SPI_PTE 的 GPIO27/59。 在数据表中、IO 选择中的斜杠是什么意思、SPI_CLK 和 SPI_PTE 可以分配到引脚58/pin59

在 TRM 中、GPIO 多路复用寄存器中的列编号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我配置了 i2c、其中引脚设置为 SDA GPIO26/58、SCL,GPIO27/59在 SysConfig 中、我无法配置 GPIO26/58用于 SPI_CLK、GPIO27/59用于 SPI_PTE。 在数据表的 IO 选择中、将斜杠分配给引脚58/pin59[/引号]、SPI_CLK 和 SPI_PTE 引脚是什么意思?

    如果您已经选择 GPIO26作为 I2C SDA、则无法在 SysConfig 中的其他地方将其重新配置为 SPI CLK。 我认为 SysConfig 中列出了 GPIO 编号以及用斜线分隔的封装引脚编号。 GPIO27/59表示引脚在内部被称为 GPIO27 (如在 GPIO 寄存器中)、但在100PZ 封装中、其为引脚59。

    Jianwen Chen 说:
    在 TRM 中、列号在 GPIO 复用中意味着什么

    该数字决定将什么值写入 GPyGMUXn。 GPIOz 和 GPyMUXn。 该特定多路复用器设置的 GPIOz 字段。 我认为、如果您向下滚动到屏幕截图中的该表下方、TRM 中还有一个部分更详细地解释了 MUX 寄存器配置。 请注意、SysConfig 将会生成软件以根据您的配置写入这些寄存器。

    惠特尼

    [/quote]