This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28384S:以太网和 SD 卡相关示例代码

Guru**** 2897200 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1337930/tms320f28384s-ethernet-and-sd-card-related-sample-codes

器件型号:TMS320F28384S
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

亲爱的香榭丽舍大街,

我是为我们的客户提出这个问题的。

我们是否具有的示例/示例代码?

以太网:

1. TCP/IP 上的 Modbus

2.电子邮件没有安全保障

3.具有安全性的电子邮件(SMTP)、包括 STARTTLS/SL/TLS

4.万维网服务器(http 和 https )

SD 卡:

5. FAT32

如果 TI 支持该功能、您是否需要向我们说明在 C2000ware 中或其他中将其明确下载至何处?

如果 TI 不提供其中的一部分、如果有、您会帮助提供任何适当的第三方吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    有一个使用 LWIP TCP/IP 堆栈的 Web 服务器示例、该堆栈位于 \libraries\communications\Ethernet\third_party\lwip\examples\enet_lwip\cm

    SD 卡示例位于  \driverlib\f2838x\examples\C28x\sdspi

    没有其他示例。

    此致

    西达尔特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Siddharth:

    我知道 LWIP TCP/IP,但我想知道我们是否有 TCP/IP 上的 MODBUS?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我们不支持 TCP/IP 上的 ModBus

    此致

    西达尔特