This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DK:我需要更改电路板。 能否提供建议?

Guru**** 2673895 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSHSECDOCK, TMDSCNCD28388D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1337909/tms320f28p650dk-i-need-to-change-the-board-could-you-please-provide-recommendations

器件型号:TMS320F28P650DK
主题中讨论的其他器件:TMDSHSECDOCKTMDSCNCD28388D

大家好。

我认为我们需要更改电路板。 能否提供建议?

在使用 TMS320F28P650DK9进行开发时、我们遇到了几个问题:

  1. Targetconfig 文件问题(解决)

    'e2e.ti.com/.../launchxl-f28p65x-cannot-find-a-driver-for-cpu-cpu1_cla1'
  2. UART 通信问题(将 UART 更改为 sci)
    e2e.ti.com/.../tms320f28p650dk-uart_ex1_echoback-example

  3. 选择错误:我们最初认为电路板支持以太网、但事实证明它是支持 EtherCAT 的电路板。

  4. EtherCAT 问题  
    e2e.ti.com/.../faq-launchxl-f28p65x-how-do-i-fix-the-ethercat-issue-where-the-launchpad-cannot-be-scanned-in-twincat

由于这些问题、我们决定更换电路板。 我们正在寻找一款广泛销售(经过验证)、经验证良好且支持以太网、具有多种端口且预计将于2026年投产的电路板。

请提供建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    幸运的是、在高级开发人员的帮助下、我决定使用该板进行开发。 您不必推荐开发板。
    但我希望此电路板的例外情况很快会更新...

    我问了很多问题、对 TI 人的友好和快速回应表示感谢。 :)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Unknown said:
    由于这些问题,我们决定更换主板。 我们正在寻找一款广泛销售(验证)、验证良好且支持以太网、具有多种端口且预计将于2026年投产的电路板。

    假设您仍然感兴趣、我推荐 TMDSCNCD28388D 评估板以及 TMDSHSECDOCK 集线站。 F2838x 是目前唯一支持标准以太网 MAC 的 C2000器件。

    此致!

    凯文