This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F280039C:在通用电机控制实验中使用 DRV8323RS 尝试2次电机控制

Guru**** 2526340 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F280039C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1338103/launchxl-f280039c-trying-2-motor-control-with-drv8323rs-on-universal-motor-control-lab

器件型号:LAUNCHXL-F280039C

大家好、

我无法在 UMCL syscfg 中选择"DRV8323RS"。 同时我也不能在"Motors"的数量上选择"2"。 出什么问题了吗?

・板:LAUNCHXL-F280039C

・电机驱动器:DRV8323RS-EVM

・控制方法:带编码器的 FOC、CAN 接口

我尝试使用上述设置进行2电机控制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不确定 此项目是否支持 DRV8323RH 以外的逆变器板。 我会检查并返回给您。

    此致!

    凯文

    编辑:我确认当前版本的软件仅支持 DRV8323RH。