This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069:笔记本电脑内的项目配置问题

Guru**** 2943350 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1339425/tms320f28069-project-configuration-issue-within-laptops

器件型号:TMS320F28069
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

您好、TI 团队、

我们遇到了一个特殊的问题  CCS 12.1   C200Ware 4 。 我们编写了一个程序  笔记本电脑 A ,利用  XDS110调试器 。 代码在调试或刷写期间平稳运行。 但是、当我们将同一项目复制到另一个  笔记本电脑 B  如果配置和版本相同、代码将无法正常工作。

您能提供一个解决方案吗?

谢谢。

尼蒂什·夏尔马

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [quote userid="560961" url="~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1339425/tms320f28069-project-configuration-issue-within-laptops 可否提供一个解决方案?

    遗憾的是 、对问题的描述不能帮助缩小可能的原因、并且"无法工作"对于可以修复的问题不够具体。 请采取必要的步骤、缩小两种环境之间的差异并描述故障的确切性质:

    1. 两台笔记本电脑是否在完全相同的文件目录中使用了 CCS 和 C2000Ware 的版本?
    2. 仔细检查 程序是否有任何差异。 虽然这可能暗示、但最好验证这一点、因为有时可以在不在 重复版本的程序中反映更改的情况下进行更改。 您可以尝试从笔记本电脑 B 中以 zip 文件格式导出项目、并在笔记本电脑 A 的 CCS 中导入/运行项目、以避免复制/粘贴 错误。
    3. 两台笔记本电脑是否使用相同版本的相同操作系统? 虽然这不会导致问题、但如果我需要联系其他专家、这可能是相关的。
    4. 代码如何无法正常工作? 如果它是编译/编译器错误、控制台发出的确切错误消息是什么? 如果程序的行为不同、那么预期的行为是什么、而是发生了什么?