This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039C:在没有 PWM 功能的 GPIO 处将 CLB 用于 PWM 的问题。

Guru**** 2301970 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1339421/tms320f280039c-concerns-using-clb-for-pwm-at-gpio-that-has-no-pwm-function

器件型号:TMS320F280039C

尊敬的 BU 专家:

我们知道 CLB 输出可用作 PWM。 我的客户担心、在将 CLB 用作 PWM 并选择非 PWM GPIO (无 PWM 功能的 GPIO)作为输出 GPIO 时、这是否会导致任何问题? 具有 PWM 功能的 GPIO 是否与没有 PWM 功能的 GPIO 不同?

谢谢。

挂起。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hang、您好!

    Unknown 说:
    我的客户担心、当将 CLB 用作 PWM 并选择非 PWM GPIO (无 PWM 功能的 GPIO)作为输出 GPIO 时、这是否会导致任何问题? 具有 PWM 功能的 GPIO 是否与没有 PWM 功能的 GPIO 不同?

    不可以、相对而言、所有 GPIO 都是相同的、当然、对于输出方波而言、应该没有任何差异。 如果有用户想要配置的特定设置(即开漏、上拉电阻被启用等)、他们可以针对每个引脚配置这些选项、但是 GPIO 引脚本身是一致的。