This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069:TMS320F28069

Guru**** 2875980 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1338579/tms320f28069-tms320f28069

器件型号:TMS320F28069

大家好!

我在 TMS320F28069中面临的问题大不相同。 在添加某些电力电子组件后、控制器将复位(XRS 中断)。 那么、如何读取或理解此复位的根本原因呢? 因为该电路不符合预期、

提前感谢!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prashant,

               您将面临 EMC 问题。 您的板可能会由于噪声而复位。  

    ESD/EMI 事件能够在器件中诱导各种奇怪行为、包括随机重置。 解决方案是硬化电路设计、使其不受干扰。 挑战在于准确确定干扰对电路的影响。 也就是准确地确定噪声如何耦合到电路中。 换言之、噪音进入电路并导致故障的导管是什么? 一旦确定了这一点、就比较容易提出保护解决方案。 不幸的是、很多时候、在制造电路板后会发现缺点、因此有必要重新设计电路板。  

    有许多关于这一主题的书籍和许多论文出版。 实际电路设计、所使用的组件、组件的几何形状、电路板布局、电路板堆叠、所采用的屏蔽都对设计的抗扰度起着重要作用。 调试此类问题是一个迭代过程、需要进行实际调试。 在不访问原理图、PCB 布局和硬件本身的情况下、通过远程调试此类问题非常困难。 换句话说、远程调试是不切实际的。 第一项任务是确定噪声是传导耦合还是辐射耦合到系统中。 即、我们要处理的问题是传导抗扰性还是辐射抗扰性。 确定该点后、我们需要确定噪声进入系统的入口点。 只有这样我们才能提出解决方案。 问题可能与去耦/滤波不足、布局不正确、屏蔽不当(或缺少)等有关。 有许多在线资源可以处理这一问题。 很难在帖子中解释它们。 请 google "EMC 屏蔽"获取有用的链接。  

    抖动继电器有助于在宽频谱范围内产生噪声。 它是一个极其简单的电路。 由于此设计并未与电路进行电气连接、因此它提供了一种简单的方法来确定电路是否受辐射噪声的影响。  

    特别是对于复位问题、请确保-XRS 引脚由具有开漏输出的器件驱动、并且使用了强大的外部上拉电阻。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Hareesh 的快速回复。

    它看起来不是噪声的问题、因为它已经是测试电路板很多年了、但肯定会从您的角度来看。 您能告诉我、在生成 XRS 中断时、有没有更新的 SFR、我由此找出中断的原因吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prashant,

               正如我在上一篇文章中提到的、对这些问题进行远程调试是不可行的。 不过,我可以提供一些建议。 如果这是一个已"使用多年"的设计、则可能不会导致噪声、但仍然无法完全排除噪声。 从字被广泛使用的意义上讲、XRS 并不是一个"中断"。 我不明白你所说的"在生成 XRS 中断时更新的 SFR "是什么意思。 如果您询问任何存储复位原因的寄存器、则可以使用 WDCR 寄存器来确定复位是否由 WD 启动。  

    请回答以下问题:  

    1. 此设计投入生产多长时间了?
    2. 到目前为止、附带此器件的电路板已发货多少块?
    3. 这种问题出现在多少个电路板上? DPPM 值是多少?
    4. 在出现问题的电路板中、问题是间歇性的还是永久性的?
    5. 如果问题是间歇性的、发现问题的频率有多高?
    6. 是否可以轻松一致地重现问题?
    7. 在一个运行良好已有一段时间的器件中可以看到这一点吗? 如果是、多长时间?
    8. 故障的确切性质是什么?
    9. 是否可以在连接 CCS-JTAG 时重现问题?
    10. XRS 引脚是否由开漏器件驱动?
    11. 是否启用了看门狗?
    12. 如果问题与 EMI 相关、更改以下各项会影响行为:(1)降低功率级的功耗(2)运行简单的 GPIO 切换代码而不是应用程序(3)降低-XRS PU 和-TRST PD 上的电阻值。
    13. 设计是否提供足够的去耦电容器(如数据表中所述)?
    14. 假设使用外部时钟、如果系统以 INTOSC1/2运行、是否会出现问题?
    15. 您是否愿意私下与我们分享原理图?