This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28075:有关 C2Prog 与闪存内核速度的问题

Guru**** 2895520 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1338696/tms320f28075-question-about-c2prog-vs-flash-kernel-speed

器件型号:TMS320F28075

尊敬的 BU 专家:

我的客户正在 使用 SCI 引导程序来刷写器件。 他们发现 C2Prog 比闪存内核快得多(40秒与3分钟)。 他们想知道 C2PORg 是否使用了任何特殊功能来实现 nand 闪存的多平面或高速缓存平面等特殊功能(BTW 哪种类型的闪存是片上闪存?)

此外、您还不知道 C2PORg 闪存是如何实现的以及如何实现这种速度的?

谢谢。

挂起。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hang:

    客户使用 SCI 闪存内核时的波特率是多少?

    C2Prog 在115K 波特下工作。

    闪存是 NOR。

    谢谢。此致、

    瓦姆西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vamsi:

    它们的波特率为19200。  可能是波特率问题。 他们现在正在测试它。 如果有任何更新、我会回来与您联系。 谢谢回答。

    此致、

    挂起。