This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:如何从闪存启动示例程序的双 CPU

Guru**** 2547270 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F28379D, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1338679/tms320f28379d-how-to-start-the-dual-cpus-from-flash-for-the-example-program

器件型号:TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件:LAUNCHXL-F28379DC2000WARE

您好、TI 专家、作为一个新手用户、我有一个关于如何从闪存启动示例程序的双 CPU 的问题。

是的、我已经阅读了相关的 TT。 但我没有找到一个明确的分步解决方案,一个新手:)。 我只是想针对一个简单的示例程序提供一个快速解决方案。

因此、请务必要帮助我一步一步地进行说明。
我执行了以下步骤:


1:使用 CCS 版本12.3.0.00005与  LAUNCHXL-F28379D LaunchPad
2:从 c2000\C2000Ware_5_00_00_00\driverlib\f2837xd\examples\dual\ipc 导入;ipc_ex1_gpio_toggle_cpu2.c、ipc_ex1_gpio_toggle_cpu2.c
3:按照代码中的说明连接 GPIO 、并在 RAM 中运行调试、一切都正常。
4:对于 IPC_ex1_GPIO_toggle_CPU1:在 CCS Bild->C2000编译器->处理器选项下,将配置从 CPU1_RAM [活动]更改为 CPU1_FLASH [活动]。
5:ipc_ex1_GPIO_toggle_cpu2.c 发生了相同的更改
6:两个项目。
7:调试 IPC_ex1_GPIO_toggle_cpu1.c (未运行)
8:加载 ipc_ex1_GPIO_toggle_cpu2.c (未运行)
9:运行 ipc_ex1_gpio_toggle_cpu1.c 和 ipc_ex1_gpio_toggle_cpu2.c、它也可以正常工作。
10:对电路板下电上电、代码不起作用。

好的、TI 专家、请告诉我哪个步骤出了问题、正确的步骤是什么。 非常感谢! 此致来自德国。