This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DK:采用 DP83826的时域反射计

Guru**** 2961450 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1338697/tms320f28p650dk-time-domain-reflectometry-with-dp83826

器件型号:TMS320F28P650DK

尊敬的支持团队:

  按照图片操作、 为什么寄存器0x175配置为0x1007?

 

请参阅 数据表3:0位已设置为4。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此命名规则意味着此位字段需要设置为该十六进制数。 IE 4'h4 = 0x4 = 0100。  

    此致、

    格罗姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    0x175配置为0x1007、0x7=0111、不是0100。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还想提个问题并查阅 DP88326数据表、不带图中的0x416和0x411寄存器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在执行此过程时、您是否会看到功能问题?

    此致、

    格罗姆