This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069F:自定义引导加载程序

Guru**** 2952440 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1338889/tms320f28069f-custom-bootloader

器件型号:TMS320F28069F
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

您好!

我需要创建一个位于闪存扇区 A 中的自定义引导加载程序。

并且需要在引导加载程序过程完成后跳转到应用程序。  

是否有关于如何从一个应用程序跳转到另一个应用程序的参考或示例?

为了执行此操作,需要编辑哪些文件?

谢谢!

Gihantha.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 Gihantha、

    您可以查看 C2000Ware 中此器件的 SCI 闪存内核、其位置为: C:\ti\c2000\c2000Ware_5_01_00_00\device_support\f2806x\examples\c28\f28069_sci_flash_kernel

    另外、还有一个 CAN 闪存内核: C:\ti\c2000\c2000Ware_5_01_00_00\device_support\f2806x\examples\c28\f28069_can_flash_kernel

    内核实现可与 RAM 构建配置一起使用、所以它们将需要加载到闪存中并且 API 从 RAM 运行。

    当您浏览过这些示例后、我可以提供进一步的帮助。

    谢谢。此致、

    查尔斯