This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSHVMTRINSPIN:Instaspin 项目开发:7.5HP 和10HP 电机的参数估算挑战

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1336704/tmdshvmtrinspin-instaspin-project-development-parameter-estimation-challenges-for-7-5-hp-and-10-hp-motors

器件型号:TMDSHVMTRINSPIN

您好!

我们目前正在开发一个 instaspin 项目。所提供的参考代码基于您的硬件板、但我们的已被定制。我们已使用1至10马力的各种电机对其进行了测试。自动调优参数估算非常适合1至5马力的电机。 但是、对于7.5 hp 和10 hp 电机、估计值不准确、而测试表明、在空载条件下获得的值是令人满意的。 但是、当我们施加负载时、尤其是使用泵时、值会变得不准确。 与1至5 HP 电机不同、设置似乎不适合大型电机。 您能建议我们可以在代码部分进行哪些调整来解决该问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请检查硬件是否适用于大功率电机。 是否有任何电流高于电路板最大采样电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们已使用相同的硬件电路板和 F28035控制器进行了测试、测试结果运行流畅。 但在 instaspin 估算时、电机参数检测存在问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们使用相同的硬件板和 F28035控制器进行了测试,测试结果运行流畅。

    这话什么意思? F28035不支持 InstaSPIN-FOC。

    然而,当涉及到 instaspin 估算时,我们遇到了电机参数检测问题。

    您的电路板是否具有用于 InstaSPIN-FOC 的相位感应功能? 并根据您自己的电路板设置正确的硬件参数?