This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039C:关于 MCAN 中消息 RAM 的配置

Guru**** 2894990 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1340219/tms320f280039c-about-the-configuration-of-message-ram-in-mcan

器件型号:TMS320F280039C

大家好、

客户有问题需要您的帮助:

这是消息 RAM 的结构、其旁边文本说明的黄色高亮显示为:"对段的顺序没有限制"。

我是否能够理解、当我使用它时、只要它不超过2048个字的限制、例如 RAM 中的任何段

Rx FIFO0器件可以放置在图中所示的11位滤波器的位置或 Tx 缓冲器的位置。 同时、

11位滤波器也可以放置在 Rx FIFO0之后。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ben、您好!

    我是否能够理解、当我使用它时、只要它不超过2048个字的限制、例如 RAM 中的任何段

    Rx FIFO0器件可以放置在图中所示的11位滤波器的位置或 Tx 缓冲器的位置。 同时、

    11位滤波器也可以放置在 Rx FIFO0之后。

    [/报价]

    只要它不超过消息 RAM 的大小并且被分配的项目(即 Rx FIFO 0)不超过末尾地址边界、那么是、它应该无关紧要。